This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2611:ZNC 封装中可以使用多大的 SPI

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662836/am2611-how-much-spi-can-be-used-in-znc-package

器件型号: AM2611

您好的团队、

我的客户想使用 AM2611 ZNC 器件。 它显示它只是有 2 个 SPI 和 2 个 OSPI、但我的客户要求 5 个 SPI(主器件,不能使用多 CSn)

image.png

AM261 中可以使用多少 SPI? 需要一个 OSPI 来连接外部闪存。 一个 OSPI 可用作 SPI。  

2. OSPI 有 8 条数据线,我们可以将其用作 2 个独立的 SPI 模块吗?

3.可以使用 PRU 来仿真 SPI 吗? 我们有这方面的演示吗? 一个 PRU 模块可以仿真多少 SPI 模块?

BRS

水清

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:  

    这用于 SDK 或 MCAL 吗?

    1.AM261 中可以使用多少 SPI? [/报价]

    -> AM261x ZNC 样片只有 2 个经典 SPI 实例[SPI0 和 SPI2]。  

    2. OSPI 有 8 条数据线、我们可以将其用作 2 个独立的 SPI 模块吗?

    -> OSPI 有 8 条数据线来提高数据吞吐量。 但是、 每个实例只有一条 CLK 线路。  因此、在物理层上、  一个 OSPI 只能用作一个 SPI 实例、 因为每个 SPI 实例都需要自己的 CLK 线。 我将检查这是否是我们的产品之一。 [一个 OSPI ->一个 SPI]

    [quote userid=“610907“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662836/am2611-how-much-spi-can-be-used-in-znc-package 我们是否可以使用 PRU 来仿真 SPI? 我们有这方面的演示吗? 一个 PRU 模块可以仿真多少个 SPI 模块?[/quote]

    ->我将在内部检查并返回给您。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:  

    [quote userid=“669672“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662836/am2611-how-much-spi-can-be-used-in-znc-package/6411068 我们是否可以使用 PRU 来仿真 SPI? 我们有这方面的演示吗? 一个 PRU 模块可以仿真多少个 SPI 模块?

    ->是的、PRU 可以用作 SPI。 发布之前在内部共享的所有链接。  

    https://github.com/TexasInstruments/open-pru/tree/main/examples/spi_loopback
    https://github.com/TexasInstruments/pru-no-code-tool/tree/main/examples/spi_loopback/mcuplus/am261x-lp/r5fss0-0_freertos

    此致、  
    Pranav Siddappa.