This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41017:LLC_HybridDutyControl () 的电气原理、用于输出电压调节 (12 V DC 到 14 V DC)

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662730/pmp41017-electrical-principle-of-llc_hybriddutycontrol-for-output-voltage-regulation-12-v-dc-to-14-v-dc

器件型号: PMP41017

尊敬的 TI 支持团队:

我正在研究 PMP41017 固件、对 LLC_HybridDutyControl () 到 12V 直流有疑问。

如果输出电压降至 12V DC、 LLC_HybridDutyControl () 如何 将输出恢复到 14V DC?

能否请您 逐步解释一下:

  • LLC_HybridDutyControl () 中使用了什么技术 来调节输出电压?
  • 控制算法在 12V 至 14V 的电压范围内是如何工作的?
  • 在输出达到 14V DC 之前、每个阶跃期间会发生哪些电气变化?

我正在寻找 控制理论/电气原理,该 技术 用于实现 12v 直流,而不是逐行代码的解释。

谢谢你。

此致、
乌达亚库马尔五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    调整 LLC 级的占空比不能将输出电压升至更高、只能将输出电压降至更低。