This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:PSRAM 的驱动强度

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662816/am2612-drive-strength-for-psram

器件型号: AM2612

您好团队:

连接到 PSRAM 时、AM261 的默认驱动器强度是多少?
它是否设置为 50 欧姆?

PHY 调优算法是否针对此情况进行调整?

此致
Manuel

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHY 调优算法不会补偿驱动强度、驱动强度是闪存/PSRAM 配置空间中的一个参数、控制器只会发送控制命令来将驱动强度设置为所需的值。 基本上、您可以使用应用来进行相同的设置。