This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:智能电表

Guru**** 2986000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1661181/mspm33c321a-smart-electricity-meter

器件型号: MSPM33C321A
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M08

您好的团队、
我们正在为一位涉及欧盟智能电表的客户开发一个项目。 我想问您是否结合使用了 EVM 板
MSPM33C321A 和 ADS131M08、或至少在库中支持使用 MSPM33C321A 和 ADS131M08 组合的智能电表、或者是否有关于使用 MSPM33C321A 和 ADS131M08 组合作为电表的任何讨论。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 MSPM33 的智能电表不提供库支持、我们的 EVM 不包含外部 ADC、因为 M33 具有 8Msps 片上 ADC。