Other Parts Discussed in Thread: AM2612, AM2632
器件型号: AM2612
Thread 中讨论的其他器件: AM2632
您好:
我们正在评估在锁步模式下使用单个 AM2612/AM2632 MCU 来替代我们基于两个独立 MCU (STM32) 的当前解决方案的可能性。
我们需要控制安全输出 (OSSD)、而我们当前的架构使用两对 OSSD 输出、每个输出对都连接到不同的 MCU。
如果两个 OSSD 对连接到同一个 MCU、使用锁步功能是否允许我们保持 SIL2 认证? 根据我的理解、第二个内核仅出于比较目的执行相同的计算、并且不会与外设对称地与主内核交互。
更笼统地说、与基于两个独立 MCU 的架构相比、使用具有锁步功能的单个 MCU 是否可以简化软件开发工作并加快 SIL2 认证流程?
提前感谢您的反馈。