This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:从–20°C 到 80°C 的 SYSOSC 精度

Guru**** 2985670 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0H3216, MSPM0G3507, MSPM0H3216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659213/mspm0h3216-sysosc-accuracy-over--20-c-to-80-c

器件型号: MSPM0H3216
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、

尊敬的专家:
 
我错误地将以下主题标记为“已解决“。
我能否请您给予支持以重新讨论?
 
 
如果有任何有关–20°C 至 80°C 温度范围的内部数据、
即使它仅是参考数据(不保证)、也会对我们的评估非常有帮助。
 
我知道、在这个有限的温度范围内、保证的规格可能不可用。
但是、如果您能分享任何常规性能数据、
表征结果或指导。
 
如果没有此类数据、我也希望您予以确认。
 
非常感谢您的支持。
 
此致、
IBUKI ENDO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    很抱歉、我们在这个有限的温度范围内没有可靠的 SYSOSC 测试数据。

    由于在没有数据表的情况下不能保证所有未发布的数据、根据我的理解、在–20 到 80℃ 期间请求准确性数据是没有意义的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的答复。

    我们理解这些数据不能得到保证、我们的客户也理解这一点。

    但是、他们希望将此信息用作与其他 MCU 供应商进行比较的参考。

    具体而言、虽然要求精度为±1%、但他们希望实际了解典型精度或可实现的精度(实际性能水平)。

    考虑到这一点、您能否确认是否仍然没有可共享的信息、即使作为参考或典型数据也是如此?

    非常感谢您的支持。

    此致、

    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    是的、我很抱歉地告诉  大家、在–20°C 到 80°C 的温度范围内没有此类数据可供参考 SYSOSC 误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我们在内部温度室中使用 FCC 函数测量了 LP-MSPM0H3216 的频率误差。

    结果如下所示、并且似乎满足±1%的要求。

    –20℃ 25℃ 80℃
    No. 1. +0.5982% +0.6032% +0.2363%
    第 2 号 +0.4777% +0.3624% –0.0744%
    No.3. +0.7004% +0.6554% +0.3447%

    在另一个主题中、我们获悉 MSPM0G3507 具有以下信息。 MSPM0H3216 是否提供了任何类似信息?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574395/mspm0g3507-sysosc-clock-frequency-accuracy?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sysosc#

    由于实现与竞争产品相当的振荡器精度是采用该器件的一项重要因素、如果您能再次查看、我们将不胜感激。
    非常感谢您的支持。

    最好的注意、

    IBUKI ENDO