This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62Px:AM62P 睡眠、空闲和工作模式下的功耗数据

Guru**** 2989880 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1658333/am62p-am62px-am62p-power-consumption-data-at-sleep-idle-and-active-mode

部件号: AM62P

您好、  

请根据 SK-AM62P-LP 提供空闲和工作模式下的 AM62P 功耗数据。

模拟至 AM62x 功耗应用手册、提供以下案例:

(1) 操作系统 ilde

(2) 工作功耗

image.png

(3) 低功耗

image.png

 

此致、

水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、  

    有关低功耗模式的信息、请参阅 Linux_Performance_Guide 文档:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/devices/AM62PX/linux/dks.html#low-power-performance

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    感谢您的答复。  我还想了解  工作模式和空闲模式下的功耗。

     AM62X 的完整报告请通过 attached.www.ti.com/.../spradg1 提供

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    AM62P 功耗报告尚未发布。 由于不公开、我建议联系您当地的 TI 销售或 FAE 代表、以便他们分享初步报告。    

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    由于 AM62P 功耗报告尚未发布、、您能否提供 空闲和活动模式下的 AM62P 功耗数据?

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    是的、如果签订了有效的 NDA、我们可以提供功耗数据。 请与 当地的 TI 销售或 FAE 代表联系、以便他们分享初步报告。    

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    是的、我们公司 与 TI 签订了有效的 NDA。 请参阅 NDA ID:ICMNDADMA_12972。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 NDA。 我将检查报告是否可以通过 E2E 共享、并将在 24 小时内提供更新。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    我们已发送邀请、通过私人 E2E 分享报告初稿/草稿。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我没有收到任何 初步/草稿报告。 您能否将其发送到我的电子邮件? 我的电子邮件地址是:wells@unication.info

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    我们已重新发送邀请。 接受邀请后、我可以通过 E2E 私人消息分享该报告。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我仍然没有 收到任何邀请 、如下所示。

    我的 E2E 账户是否有任何问题?

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    您可以尝试以下操作:

    • 在 E2E 上登录
    • 转至“Profile“

    • 点击“朋友“

    • 点击下拉菜单并选择“Requests to Review“

    • 接受来自“Brenda Diaz“的邀请

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我已接受您的朋友请求。  

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    您能再检查一下吗? 在我看来,朋友的请求还在等待中。 如果这不起作用,你也可以发送朋友的请求,我会在我的最后批准它  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我检查了 Agian。 但它仍然有问题。

      当我检查“接受朋友请求“并发现 403 错误时、我跟踪了网络请求。 403 错误表示服务器拒绝了此请求。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    您能否向我发送朋友请求、以便我可以在我这边批准该请求?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    没有 为您提供“请求友谊“菜单。 但是、   其他人有“请求友谊“菜单。 请参阅以下 屏幕截图。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    我已取消我的朋友请求以查看 系统是否允许您发送朋友请求。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    仍然没有 为您提供“请求友谊“菜单。  请参阅以下 屏幕截图。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱维尔斯 

    您能否与您的 IT 团队核实此问题? 我们经常处理 E2E 好友请求、在我们的最终用户或客户那里没有遇到问题。 我们只能通过您当地的 TI 销售/FAE 或私人 E2E 消息分享初步电源报告。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我可以请求他人的友谊。 您能向其他同事推荐吗? 然后 请您的同事将报告发送给我。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我还会要求我们  当地的 TI 销售人员/FAE (Arrow Electronics) 与您联系!

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    是的、请让他们联系我们。 我们之前已经与 Arrow 合作并共享数据。 您可以尝试向 Anshu Madwesh 发送朋友的请求 吗?  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我向 。  

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我向 。  

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

     Anshu Madwesh 已接受您的朋友的申请、我们将通过私人 E2E 分享 AM62P 的初步电源报告。 如果您在 48 小时内未收到报告、请告知我们。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我已收到 AM62P 的初步功率报告。 谢谢!

    此致、

    水井