This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506-Q1:UART 为 RS485 错误

Guru**** 2996880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663845/mspm0g3506-q1-uart-of-rs485-error

器件 型号:MSPM0G3506-Q1

我使用 UART 外设的 RS485 模式进行通信。 我将波特率设置为 300,600 和 1200。 在这三种设置期间、主机和 MCU 之间没有正常通信。 不过、其他波特率是正常的。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    您是否从 MCU 捕获了 TX 和 RX 的波形?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下面两张图所示、第一张图显示了波特率为 9600 时的情况、第二张图显示了波特率为 600 时的情况。 黄色部分代表 MCU 的 RX 引脚、绿色部分代表 MCU 的 TX 引脚。 但是、目前的情况有一些变化。
    (1) 波特率为 9600 时、当我使用 GPIO 控制 RS485 的 Cx 引脚来控制通信时、如果我通过示波器探头连接 MCU 的 RX 引脚、整个通信将中断。
    (2) 为什么上述两张图片中的波形相同? 这是我发现的第二个问题。 也就是说、当我使用 RTS 控制通信、然后使用示波器探头以 600 的波特率测量 RX 和 TX 波形时、它实际上能够正常通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    不确定使用的是 RS485 收发器?  但是、我首先要确定这是 MCU 还是收发器的问题。 您能否说明在捕获您共享的波形时示波器探头的放置位置?它是在 MCU 侧 (TX/RX) 还是其他地方? 另外、从图像判断、两侧的波形 (RX/TX) 看起来不正确。 一侧是否连接到 MCU、另一侧是否连接到 PC?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实使用了 RS485 转换器芯片。 我将探头放置在 RS485 芯片的 TX 和 RX 引脚上。 您收到的两张图片是通过拍摄 RS485 芯片的 TX 和 RX 引脚拍摄的(只有波特率不同)。 但是、MCU 侧 TX 和 RX 引脚上的波形与我发送给您的两张图片中的波形相同。 我将它放在这一侧的原因很简单、因为与 MCU 侧相比、使用示波器测试这一侧的引脚更方便。 我的连接方式是:MCU- RS485 芯片 — RS485 通讯适配器 — USB-连接到电脑。