This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:PFC 问题

Guru**** 2995360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662759/tidm-02010-pfc-issue

器件型号: TIDM-02010

F280025_ODU_SCH pfc.pdf 

尊敬的 TI 团队:

 

附加电路是 ODU 设计中的 PFC 电路。 在最大负载下、PFC 电路中面临问题。 当我将压缩机电机驱动至最大 320 电气 Hz 时、我能够驱动它一段时间、大约 10 分钟后、我的 PFC IGBT、PFC 二极管和 15A 保险丝正在熔断。 在 PFC 前置驱动器的输入端,我们生成 40kHz 频率。 PWM。 我最大程度上面临着这个问题 负载终端。  

可以解释为什么这个浪涌电流是产生的,同时驱动 PFC 在最大负载和如何解决上述问题.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我将把这个问题交给数字电源专家来解答与 PFC 相关的问题。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akbar:

    为了更好地了解情况、您可以回答以下问题。

    您是说 PFC IGBT、PFC 二极管和 15A 保险丝三个组件在最大负载下熔断吗?
    它是由于热故障还是过压故障而发生的?
    保险丝熔断时的负载是多少? 您能指定功率、电压和电流吗?
    您的硬件中是否有任何保护策略?
    您采用的控制策略是什么? 您是否遵循了任何参考设计来制定您的解决方案/

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:

    是的、主要是 PFC IGBT 正在熔断、导致电路中引入高电流、从而导致保险丝熔断。

    不可能发生过压故障、因为我们在持续观察它处于稳定状态的电压。 您对此进行了深入的解释。

    在故障期间、我观察到了这一点

    VAC:234

    IAC: 6.8A

    PF:0.98

    VDC:368(启用 PFC 后)

    您可以参考随附的原理图、了解设计中的保护策略

    我们参考了用于该设计的 TIDM-02010 硬件和软件。  

    帮助我理解并解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akbar:

    由于 PFC 以较低的功率运行并且在较高的功率下失败、因此我想知道是否是热故障。 如果温度上升到高于器件可以处理或发生故障的水平、 如果是、则需要重新检查热设计。 您是否还能在较低功率下共享波形、看看控制器是否有任何问题?  

    我无法从原理图中找出保护策略。 您的保护方案是什么?是否有任何软件保护?

    该原理图也未显示 MCU 连接。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:

    我已连接 PFC 电流检测电路和用于您参考的相应 MCU 部分。

    是的、我们使用 的是 TIDM-02010 PFC 软件库、并在我们的实施中启用了所有相关的 PFC 电流保护参数。

    您能否解释一下如何评估或验证此电路的热设计? 具体来说、为了确定任何与散热相关的问题、我们应重点关注哪些组件或测量?

    我期待着你的宝贵回应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akbar:

    您是否还能共享 PFC 波形(电网电压,电流和直流总线电压)、以检查 PFC 在较低功率下是否按预期运行。

    您是否还能列出为此设计配置的保护功能。

    若要验证热设计、需要估算转换器损耗、以检查系统是否可以耗散该损耗。 您还可以 在运行转换器时监测器件和散热器的温度以验证热设计。 如果这不在安全限制范围内、则必须重新设计。  

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    e2e.ti.com/.../pfc-Pwm.zip

    尊敬的 Harisyam:

    我随附了一个 ZIP 文件、其中包含一个视频、我将在其中探测 IGBT 收集器上的 PFC 开关波形。

    关于您提到的保护功能、您能否澄清一下您指的是 设计中实施的软件保护还是硬件保护?

    此外、您能否分享任何介绍如何测量或计算 PFC/IGBT 损耗的参考文档、应用手册或其他资源? 这些参考资料将帮助我们验证我们的设计并正确执行损耗分析。

    期待您的宝贵回应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akbar:

    您能否共享电网电压、电网电流和直流总线电压波形来验证 PFC 的运行。  

    关于保护、我指的是使用 CMPSS 等软件保护针对过流情况触发 PWM。 它还可以包括针对过流和过压的其他软件保护。

    为了估算损耗和温升、建议遵循 IBGT 制造商提供的应用手册。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisyam:

    问题已解决。 我们使用的 PFC IGBT 具有更多延迟、无法支持 PFC PWM 驱动器的 40KHz 开关 PWM。 因此,在更换 PFC IGBT 之后,我们能够将压缩机驱动至最大 320 电气 Hz。

    谢谢!