Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
器件型号: AM263P4
您好:
我们正在使用 AM263P4、并希望阐明内部 RC 振荡器与 DCC 模块的预期用途。
勘误表 i2508(安全系统中 RC OSC 的使用)指出、内部 10MHz RC 振荡器用作 XTAL 时钟的安全监控器、并建议在监控 XTAL 或 PLL 时钟时将外部高精度基准时钟与 DCC 结合使用。
但是、TRM(第 6.4.6 节跛行模式)规定:
“默认情况下不启用切换到跛行模式功能。 此功能需要由 TOP_RCM.LIMP_MODE_EN.XTALCLK_LOSS_EN 显式启用。“
和还介绍了专用的粗略时钟丢失逻辑、该逻辑根据 RC_CLK 持续检查 XTAL 时钟。
我们的应用 不 需要 ppm 级时钟精度验证。 我们只需要使用 DCC 来检测系统时钟的严重故障(例如 PLL 故障或显著的时钟频率误差)。为此、内部 RC 振荡器的精度就足够了。
我们的问题是勘误表 i2508 是否仅在 启用跛行模式时适用、或者它是否也影响禁用跛行模式的系统。
我们目前的理解是:
- 粗略的 XTAL 丢失检测逻辑可能会持续将 XTAL 与 RC_CLK 进行比较。
- 但是、仅当明确启用跛行模式时、才会自动切换到 RC_CLK。
- 因此、如果 禁用了跛行模式 (默认配置)、RC_CLK 仍应作为 DCC 的独立基准时钟可用。
您能否澄清一下这一解释是否正确?
具体来说:
- 禁用跛行模式时、内部 RC_CLK 是否可用作 DCC 基准时钟?
- 勘误表 i2508 是否仅在启用跛行模式功能时适用?
- 粗略 XTAL 丢失检测逻辑和 DCC 之间是否存在任何硬件交互、即使在禁用跛行模式时也可以防止 RC_CLK 被视为独立 DCC 基准?
感谢您的澄清。