This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:MSPM0L1227 上的运行时端口配置更改

Guru**** 2988470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1664063/mspm0l1227-runtime-port-configuration-change-on-mspm0l1227

器件型号: MSPM0L1227

大家好:

我使用以下车型诊断 NTC 上的 S2B 故障。 GPIO 将在正常运行模式期间禁用、即 R3 应悬空。  启用诊断功能后、GPIO 会将 R3 拉至低电平。
GPIO 配置为标准输出下拉低电平。  

不过、我可以观察到下拉寄存器在正常运行期间生效、即使我为相关 GPIO 引脚调用了 DL_GPIO_disableOutput () 也是如此。

如何在正常运行模式下不产生下拉效应禁用 GPIO、并在 S2B 检测期间使 GPIO 在下拉有效时输出低电平。  


3.3V
|
|
R1= 10k
|
|
V1---- r2(10k)------------------------ Vadc
|                  |
|                  |
NTC= 347k          R3= 10k
|                  ______________________ GPIO
|                                    |
|                                   RINT=40k
|                                    |
|
GND

此致、

-阿尔皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOMUX 中的上拉/下拉始终处于运行状态(如果启用)。 [参考 TRM (SLAU847F) 第 8.2.5]节。 您可以通过类似的方式禁用它:

    > DL_GPIO_setDigitalInternalResistor (pincmIndex、 DL_GPIO_resistor_none);

    非邀约:我想知道在驱动引脚(输出)时、下拉电阻的值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpit:

    Bruce 的建议是正确的。 如果您需要任何进一步的支持、请随时在此处回复。

    此致、

    Owen