This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:ZNC 封装 — SysConfig — 无法将内核时钟设置为 500MHz

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1652637/am2612-znc-package---sysconfig---cannot-set-core-clock-to-500mhz

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好团队:

在尝试将 SysConfig 用于 AM2612-ZNC 封装时、我发现我无法将内核时钟设置为 500MHz、但仅支持 400MHz。

  1. 这是已知问题吗? 还是有其他方法可以实现?
  2. 如果此问题得到解决、何时发布?

此致、

TED