This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:引脚多路复用冲突

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662517/tms570lc4357-sep-pin-muxing-conflict

器件型号: TMS570LC4357-SEP

我在 NEHET1[1](配置为输入)和 N2HET2[8](配置为输出)之间遇到引脚多路复用冲突、因为它们都共享端子 V2。 我可以使用 N2HET2[8]的默认端子 K16、但它是否仍可用作该端子上的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    可以、您可以在 K16 或 V2 上使用 N2HET2[8]。 正如我在下面突出显示的那样、两个引脚都是 I/O、这意味着两者都可以作为输入/输出运行、具体取决于配置。

    --
    此致、
    Jagadish。