This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:R5F 中断延迟

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662235/am6422-r5f-interrupt-delay

器件型号: AM6422

您好:

  我们使用 R5F 内核在 AM6422 上进行开发。 当前系统中有 20 个任务、包括一个用于捕获 GPS PPS(每秒脉冲)信号的外部中断。 在测试过程中、我们观察到中断响应延迟、有时会超过 10µs。 我们想知道这与哪些因素有关、以及中断响应延迟的正常范围应该是多少。 我们还使用 500µs 计时器执行了另一项测试。 在中断服务例程中、我们读取计时器计数器、还发现延迟。 到目前为止观察到的最大延迟是 2µs 。 所有中断是否都存在此延迟问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否详细解释一下如何测量这个值、何时启动计时器来注册外部中断? 您正在使用哪个计时器来对此进行性能分析?

    正如您提到的、我假设您使用的是 FreeRTOS、您的系统中有 20 个任务、但请确认这一点。

    此致、
    会面。