This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:关于高密度整流器系统的访谈请求

Guru**** 2983220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662510/tida-010062-interview-request-about-high-density-rectifier-systems

器件型号: TIDA-010062

大家好。 我叫 Cheolgyu Kim、

我将通过 Tex-Corps 计划访问 UT Austin 三周。

我们的团队目前正在开发一款适用于 5G 中继器和电信电源系统的高密度 3.3kW 整流器模块。

我们试图验证美国的技术需求和市场假设、尤其是在效率、热管理、功率密度、可靠性、 和维护问题。

如果可能的话,我非常感谢 我在奥斯汀逗留期间的简短采访。

目的不是要求机密信息、而是更好地了解美国电信电源系统当前的技术挑战和实际要求。

如果您有空、我很乐意根据您的日程安排进行调整。

感谢您抽出宝贵时间。