This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:闪存 API 源代码请求

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1660371/tms570ls3137-flash-api-source-code-request

器件型号: TMS570LS3137

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

是软件开发团队的成员。 我们目前正在与 Hercules 系列的 TMS570LS3137 微控制器合作、并开发定制引导加载程序。 因此、我们想申请访问与该器件相关的闪存 API 源代码。

我们正在根据 DO-178 流程开发引导加载程序。 在这种情况下,我们需要源代码或 DO-178 证书。 闪存 API 库是否具有 DO-178 证书? 如果是、您能否分享证书?

您能帮我们解决这个问题吗?

注意:我们已经签订了 NDA 协议。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    供参考、

    TI 通常不分发 F021 闪存库的源代码。 原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 不得在应用程序中使用修改后的 API。 为了创建闪存编程解决方案、 必须 按照 TI 提供的方式使用闪存 API 库。

    仅出于认证目的、我们可以向客户提供源代码

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    作为 DO-178C 认证活动的一部分、我们要求 F021 闪存库的源代码。

    请您告知我们如何继续获取源代码?  

    此致、
    İsmail Uğur Şahingöz μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 İsmail Uğur Şahingöz、

    贵公司是否与 TI 签订了有效的 NDA? 如果没有、请联系当地的销售团队获取、然后再继续执行进一步的流程。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:
    我的公司与 TI 签订了 NDA。
    此致、
    İsmail Uğur Şahingöz μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我们已经与 TI 签订了 NDA 协议。

    此致、
    İsmail Uğur Şahingöz μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    我验证过您的公司已与 TI 签订 NDA。 我将共享代码。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我给你发了一个朋友的请求。 我们能否继续这样做?

    此致、
    İsmail Uğur Şahingöz μ s