This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-restricted-security:MPU_firewall

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1669814/am263px-restricted-security-mpu_firewall

器件型号: AM263PX-restricted-security
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

根据您的回复、您似乎得出结论:SysConfig 会显示每个 SLV 的所有可用选项。 但是、这并不一定意味着它们之间存在连接。

例如、即使 R5SS0_0 被列为 R5SS0_CORE0_Axis_SLV 的发起方、但我们启用了它、但它没有任何实际效果。 同样、对其加以限制也没有任何区别。

如果 R5SS0_0 想要访问 R5SS0_0 TCMA、它将使用其本地地址来访问、而不是通过轴从接口来访问。

您能否澄清一下我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 R5SS0_0 想要访问 R5SS0_0 TCMA、它将使用其本地地址执行此操作、而不是通过轴从接口。

    TCMA、TCMB 等的 R5F 保护来自全局地址视图(即 0x78000000、0x78100000 等)、而不是本地地址路径(0x0、0x80000 等)。  
    将防火墙应用到全局地址区域后、您是否仍然能够使用全局地址访问该区域?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan