Other Parts Discussed in Thread: AM2434
器件型号: AM2434
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此帖子、以便他在需要时回复。
我们正在开发一款使用闭环热循环执行 60 通道荧光测量的便携式实验室仪器、并选择 AM2434 作为生产控制器。 三个问题:
1—ADC 配置。 我们需要通过具有跨阻放大器的光电二极管对 60 个光学通道进行采样、采样速率大约为每秒 1 个样本、需要大约 14 位的有效分辨率。 您是否会推荐具有序列发生器和外部多路复用器的集成 ADC、或者通过 McSPI 连接外部 Δ — Σ ADC? 是否有任何关于在该分辨率下实现稳定低噪声读数的指导?
2—闭环热控制。 我们要求在 25–95°C 循环范围内具有±0.3°C 精度、并通过具有热敏电阻反馈的 ePWM 来驱动加热器和珀耳帖元件。 是否有有关 Cortex-R5F 内核上 PID 温度控制的参考设计或应用手册?
3—模拟和 PWM 共存。 该仪器运行高电流 PWM 进行加热、同时对低电平光电二极管信号进行采样。 是否有有关布局、接地或时序策略的现有指导(例如,将 ADC 采样与 PWM 关闭周期同步)、以防止开关噪声离开模拟前端?
非常感谢任何相关的参考设计、应用手册或评估板建议。
此致、
Danilo