请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM6422
设备:AM64
操作系统:FreeRTOS
组件:CMPEVT_INTRTR0(中断路由器)
需要有关如何创建中断映射以将 CPSW0_CPTS_COMP_0 连接到 R5FSS0_CORE0 的中断控制器 (VIM) 的信息、
根据文档、可以获得 CMPEVENT_INTROUTER_OUTP_16 槽 23 的源输入。
有关如何使用 SciClient 界面进行此设置的信息不足。