This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2611-Q1:如何从 CCS 闪存插件擦除闪存

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1669325/faq-am2611-q1-how-to-erase-flash-from-ccs-flash-plugin

器件型号: AM2611-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

如何通过 CCS Flash 插件擦除外部闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    为此、首先构建 JTAG_flasher 二进制文件。

    2.此路径中存在 JTAG_flasher 工程:/{AM261 MCU+SDK}/tools/flasher/jtag_uniflash/am261x-lp/r5fss0-0_nortos

    可以使用以下命令在命令行中构建此代码: gmake -sj32 -C ./tools/flasher/jtag_uniflash/am261x-lp/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang

    也可以使用 CCS 构建。

    3.右键点击磁芯 0-0 并选择属性。 在“属性“中、选择“类别“作为“闪存设置“

    4.现在更新闪光路径和闪光名称,如下所示:

    4、使用“擦除整个闪存“或“擦除闪存“按钮擦除闪存。

    5.擦除后使用内存浏览器输入闪存地址并查看闪存内容