This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 无法在 1.28.0 中打开 GPIO

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1668354/sysconfig-sysconfig-fails-to-open-gpio-in-1-28-0

器件型号: SysConfig

image.png

II 正在尝试配置 LED 用于 AM62A-Q1 中的唤醒 R5、但我无法打开 GPIO 窗口本身。

有什么问题吗?  

此致

Aakash T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到您使用的是 MCU-PLUS-SDK AM62Ax 版本 11.02.00.32。 您从哪里获得该版本?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该版本与旧版本相同、由 TI 内部开发团队(合作伙伴工作)提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到同样的问题。

    如果我默认导入示例、它使用 SysConfig 1.24。  我可以添加 GPIO fie。
    关闭 SysConfig。
    将工程更改为使用 1.28
    再次打开 SysConfig。
    尝试添加 GPIO 后发现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以使用 1.28 进行重现。 1.27 没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到 AM62A 的器件元数据以 1.28 格式更改。  我们需要看看这是否引入了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行一些测试后、我可以确认这是 SDK/器件数据侧的错误。 我们将与器件和 SDK 团队进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们建议将 SysConfig 1.27 或更早版本与此 SDK 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SDTO 团队 Akash、  

    我已将该主题重新分配给正确的工程师。 请留出一些时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    对于 SDK v11.02、建议的 SysConfig 版本为 v1.26.2。 如果您仍然遇到问题、请使用推荐的版本并告诉我们。

    此致、

    Tushar