“线程:LP-AM243”中讨论的其它部件
您好,专家,
我 的客户 正在使用 PN_RT_MII 示例进行产品软件开发,我们有以下问题:
PN_RT_MII 示例可在 C:\ti\MCU_plus_SDK_am243x_08_01_00_36\examples\industrial_comms\Profinet_device_demo\RT_MII\am243x-LP 中找到
控制器和设备之间的循环数据交换 是否 可以在 Sitara-AM243x 产品/当前 SDK 上实施?
如果是, 您能否为客户提供发展的示例?
2. 如下图所示,设备是否接收到控制器的参数化配置可以支持动态配置?
在 PN_RT_MII 示例中,我没有看到来自控制器的任何数据帧,您能否指出 与“写入帧”相关的 API?

3.在 PN_RT_MII 示例中, 我们在 RealIdentification.c 中没有看到任何读写请求和响应操作函数,如果我们要 实现下面的循环数据通信,如何修改当前 SDK 中的代码? 谢谢!