This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMMU200-U:XDS200 (TMDSEMMU200-U)是否可用于使用免费 CCS 许可版本编程和调试 TMS570LS1224

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066874/tmdsemu200-u-whether-xds200-tmdsemu200-u-can-be-used-to-program-and-debug-tms570ls1224-with-free-ccs-license-version

部件号:TMDSEMMU200-U
“线程”中讨论的其它部件: TMS570LS1224

大家好,

我想确认我们是否可以使用具有免费 CCS 许可证版本的 XDS200调试探测器(TMDSEMMU200-U)来编程和调试 TMS570LS1224。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们将这个问题发送给合适的专家,请给一两天的时间来回答。

    谢谢,

    阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Copal,是的,

    XDS200仿真器支持 TMS570器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王  

    感谢您的确认。 请确认 XDS110仿真器是否支持 TMS570器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,XDS110仿真器支持 TMS570器件。 TI TMS570和 RM4x/5x 启动板具有内置的 xds110仿真器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王。