This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法连接到调试探头 XDS110

Guru**** 2467330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066988/tms570lc4357-cannot-connect-to-debug-probe-xds110

部件号:TMS570LC4357

您好,Team,

上下文: 我正在使用 TMS570LC4357和 PMIC 开发定制 PCB。 我正在努力让 PMIC 运行。  我添加了运行 PMIC 的代码,软件运行正常,能够连接到 XDS110。

问题:-我更新了代码,只添加了一个 while 循环来检查条件。 刷新此更新后。  当我尝试连接到目标时出错。

我 验证连接,JATG DR 和 IR 完整性扫描测试是否成功。 但我再也无法调试会话。 我收到以下提到的错误代码。  

当我按“重试”时,会生成不同的错误代码。

然后,我使用.CCXML 文件启动了 targetconfig。 我可以将 Target 与 IcePick 连接。 当我尝试将 Target 与 DAP 连接时。 我收到的上述错误代码相同,即240和1170。

然后,我尝试更改了“连接属性”(如下图所示),然后启动了 targetconfig。 我仍然面临着同一个问题,我可以将 Target 与 IcePick 连接,而不是与 DAP 连接。

 团队能否 帮助我解决此问题。

此致,

Sakti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们的专家已经离开办公室几天了。 请期待收到延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复。 期待专家的答复。 我找到了更多的线索,所以想与专家分享同样的线索。 我发现,在 PMIC (TPS65381A1-Q1) WDG 故障导致 PMIC 侧的 NRE 引脚触发器(连接到 MCU 侧的 NPORRST 引脚)发生后,发生了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题由 WDG 故障导致,导致 MCU 重置。 NRES 和 nPORRST 之间是否有电阻器? 如果没有,您可以提起 NRES 引脚以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,王,

    是的,NRES 和 nPORRST 之间有一个电阻器。 我发现 PMIC 反复重置 MCU。 这就是 XDS110调试探测器无法访问 DAP 的原因。 我删除了 PMIC 和 MCU 之间的连接以刷新正确的代码。 此问题已解决。

    此致,

    Sakti Kumar Padhy