This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:已设置了 SYESR 中的 OSCRST 位,但重置信号无法对 PIN nRST 熟悉

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065853/tms570ls1224-oscrst-bit-in-sysesr-is-set-but-the-reset-signal-can-not-be-obversed-on-the-pin-nrst

部件号:TMS570LS1224

 为什么在 SYESR 中设置了 OSCRST 位,但重置信号不熟悉 PIN nRST,并且未设置 EXTRST 位。

已设置 OSCFIL 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果设置了 PLLCTL1.23 (ROF),设备将通过生成设备重置来响应振荡器故障。

    您可以将 OSCIN 连接到 GND 以生成 OSC 故障和设备重置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了 MCU。 已设置 OSCRST 位,但未设置 EXTRST。

    如果设置了 OSCRST 位,则引脚 nRST 应拉低,EXTRST 也应设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,EXTRST 位被设置为由 OSC 故障,看门狗重置,SW 重置和外部重置(nRST)引起的重置。 CPU 重置,调试重置将不会设置 EXTRST 位。