This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732 HWA2.0支持

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066245/am2732-am2732-hwa2-0-support

部件号:AM2732

各位专家,你好。

随着 AM2732的发布,我发现数据表 标签5-1中不支持硬件加速器2.0 (Wwa 2.0)。

但在第8.1章中,他说,华为人所支持。

 我想问,如果这是典型的,或者我们将来要发布支持 Hwa 2.0的 AM2732变体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken

    我给 Wesley 和您发送了一封更新签证电子邮件。  谢谢

    VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VC

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,VC,

    以下部件是否支持雷达功能(客户正在考虑下订单)需要您的帮助来确认要订购的部件? 谢谢。  

    AM2732 ADRFGAZCER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,这是一个工业变体,是的,它有 Hwa。  汽车变体将在未来几周内上市