This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:到期核心分配任务和同步

Guru**** 2470050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066706/tms570lc4357-due-core-assign-task-and-synchronisation

部件号:TMS570LC4357
“线程:测试”, AM2434中讨论的其它部件

您好,  

正如您在其中一个线程上提到的默认情况下启用了 Duel 内核,我想知道如何将任务分配给 core1?

如何同步两个内核?  请建议 IOC 采用乐观的方法,以及如何实现数据一致性。 如果您参考一些示例,将会非常好。

此致,

基什尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们的专家已经离开办公室几天了。 请期待收到延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,基什 or,

    双 CPU 处于锁定阶段,这意味 着两个内核并行运行同一组指令。 该体系结构 提供了对正确 CPU 操作的循环检查,同时保持了一 个简单易用的单核编程器模型。 两个内核同步。 当您运行代码时,指令会自动加载到两个内核中并并行运行。 两个内核的输出被馈送至比较器(CCM-R4F 模块)以 查找单点故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank, 感谢您的回答“ 简单易用的单核程序员模型”,这意味着无法单独访问内核? 它不能用于分割 MCU 负载我是否正确?

    如何测试和识别   单点故障事件的发生?

    如何配置或使用 SPF 事件的预期输出?

    此致,

    基什尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="231905" url="~/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1066706/tms570lc4357 - due-core-assign-task-and -synchronization/3955921#3955921"],它不能用于修正/am[?]

    基于双 CPU 的 Cortex-R5处理器组的 ARM 设计 允许:

    拆分模式

    以双 CPU 配置运行。 也称为 性能模式

    锁定模式

    作为冗余 CPU 配置运行。 也称为 安全模式

    TMS570LC4357仅在锁定模式(锁定步骤)下工作。

    而使用 Cortex-R5的其他一些 TI 处理器允许用户在 lockstep (lockstep 中的两个内核)或 split 模式(两个独立内核)之间切换 Cortex-R5处理器组。 例如 AM2434。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特。  

    是的,AM24x 和 AM26x 同时支持拆分模式和锁定步骤模式。 但是 TMS570仅支持锁定步进模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。