This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用 TMS570的 LED 控制

Guru**** 2527620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066685/tms570lc4357-led-control-using-tms570

部件号:TMS570LC4357
“线程”中讨论的其他部件:TMDX570LC43HDKHALCOGEN

大家好,团队

我一直在尝试使用 Hercules TMDX570LC43HDK 来执行 LED 闪烁项目。 我将通过提供的示例并相应地配置我的程序。 但是,它显示错误“无法打开源文件 HL_EC.h”“无法打开源文件 HL_勘 误表 h”等。 请告诉我可能的原因吗? 附加的是包含 HALCOGen 和 CCS Project 文件的工作区文件夹。

雷哈兹,
H C 特里维迪

e2e.ti.com/.../LED1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们的专家已经离开办公室几天了。 请期待收到延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Frank 的查询。 仅是我之前查询的更新:

    我在 HALCOGen 中尝试了可用的演示代码。 已执行指定的所有步骤。 但是,我也遇到了同样的错误。请找到所附的图片供您参考。

    如图所示,我可以在 source->HL_EC..下找到 HL_epc.h 文件 错误背后的可能原因是什么?如何纠正这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488031" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1066685/tms570lc4357-led 控制-使用 TMS570"],但它显示错误“无法打开源文件 HL_EC.h”,“无法打开更多源文件”和勘误表[。]

    生成的 HALCoGen include 文件位于项目的 include 子目录中。

    在 CCS 中创建项目时,必须在 CCS Build -> Arm Compiler -> Include Options 下的 CCS 项目属性中将${project_root}/include 添加到#include 搜索路径:

    如果未设置 include 路径,则会出现编译错误,说明无法找到 HALCOGen include 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢切斯特的回应。 这解决了我的问题。 我正在导入工作空间文件夹本身,而不是导入 include 文件夹。  

    此致,

    H C 特里维迪