This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123G ADC 外部模拟参考电压

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PGE, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066976/ek-tm4c123gxl-tm4c123g-adc-external-analog-reference-voltage

部件号:EK-TM4C123GXL
《线程》中讨论的其他部件: TM4C123GH6PGETM4C123GH6PZ

是否可以连接 TM4C123G 部件中使用的 ADC 的外部参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    这取决于零件的包装。 对于 EK-TM4C123GXL LaunchPad 上的64引脚 LQFP,该功能不可能实现,因为该功能不是该软件包提供的功能的一部分。

    对于分别为 TM4C123GH6PZ 和 TM4C123GH6PGE 的100和144引脚 LQFP 版本等较大的封装, 可以使用 VREFA+ 和 VREFA-引脚 连接到外部电压参考。

    此致,

    拉尔夫·雅各比