This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SSI 最大时钟频率

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066593/tm4c1294ncpdt-ssi-max-clock-frequency

部件号:TM4C1294NCPDT

您好,

SSI 接口可以使用的最大串行时钟是多少?

巴西,

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴拉克,

    这取决于您使用的模式。

    对于主模式,SSI 时钟最大速度为系统时钟的/2。 最高系统时钟为120 MHz,因此最大 SSI 时钟作为主时钟为60 MHz。

    对于从属模式,系统时钟需要比 SSI 时钟快12倍。 因此,在120 MHz 时,作为从机的最大 SSI 时钟为10 MHz。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢