This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:PWM 时钟最大频率

Guru**** 2539910 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066387/tm4c129enczad-pwm-clock-maximal-frequency

部件号:TM4C129ENCZAD

您好,

我正在研究一个包含几块板的固定框架。 得益于微控制器 TM4C129ENCZAD,每个人都将通过以太网通信。

也有机会将此微控制器用作 PWM 控制器。 数据表中包含的示例考虑了运动控制,即比我们的应用程序要慢得多。

请帮助我了解 PWM 时钟的最大可能工作频率。

请提前感谢您的参与。

尼斯西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nissim。

    最大 PWM 时钟频率为120 MHz,因为可以直接从系统时钟对 PWM 进行时钟。 这将通过使用以下 API 来实现:

        //
        // Set the PWM clock to be SysClk.
        //
        MAP_PWMClockSet(PWM0_BASE, PWM_SYSCLK_DIV_1);

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    非常感谢您的快速反应。  

    请允许我利用这一机会并坚持:

    从主时钟树形图(数据表第240页)中可以清楚地看到 PWM 时钟输入可以直接连接到系统时钟,但这 并不表示 PWM 可以在最大可能的系统时钟频率上工作。

    在“电气特性”的“时钟”部分(第30.9段),1989页上出现了用于特定功能(ADC,USB)的系统时钟限制(规格)表。  请你找到这样的规范(仅仅因为从上下文中扣除的金额  让我无法确定)。

    请提前感谢您的参与。

    尼斯西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nissim 您好,

    我认为数据表中没有关于最大时钟速度的明确声明,因此,我以设备专家的身份发言,我能提供的最佳“证明” 是参考我们的 TiaWare SDK,它提供了配置外围设备所需的所有软件。

    下面是 PWM 时钟可以运行的速率的定义,其中包括在系统时钟运行。

    此表仅适用于 TM4C129x MCU。

    //*****************************************************************************
    //
    // Defines that can be passed to the PWMClockSet() API as the ui32Config
    // parameter, and can be returned by the PWMClockGet() API.
    //
    //*****************************************************************************
    #define PWM_SYSCLK_DIV_1        0x00000000  // PWM clock is system clock
    #define PWM_SYSCLK_DIV_2        0x00000100  // PWM clock is system clock /2
    #define PWM_SYSCLK_DIV_4        0x00000101  // PWM clock is system clock /4
    #define PWM_SYSCLK_DIV_8        0x00000102  // PWM clock is system clock /8
    #define PWM_SYSCLK_DIV_16       0x00000103  // PWM clock is system clock /16
    #define PWM_SYSCLK_DIV_32       0x00000104  // PWM clock is system clock /32
    #define PWM_SYSCLK_DIV_64       0x00000105  // PWM clock is system clock /64

    此致,

    拉尔夫·雅各比