This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233E6PM:每个 ADC 代码的电压

Guru**** 2928740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066109/tm4c1233e6pm-voltage-per-adc-code

部件号:TM4C1233E6PM

你好,团队

关于第783页上的数据表说明,它提到“每个 ADC 代码的电压=(VREFP - VREFN)/4096”

只是快速确认一下,方程式中的单位是否正确? 它不应该是“每个 ADC 代码的 V”吗?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    单位将由用户实际使用方程式的方式来设置。 如果使用3300mV 和0mV,则为 mV。 如果使用3.3V 和0V,则它将以伏特为单位。 此处的方程式假设用户使用 mV,因为这通常是所需的单位输出,但它实际上取决于输入。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫

    我明白了这一点, 因为 数据表上的描述似乎相当混乱,因为 VDDA 引脚单元标记为 V,而我上面提到的公式为 mV,一位客户要求确认。

    非常感谢!

    此致

    黄银明