This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357评估板使用情况

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, UNIFLASH, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065886/tms570lc4357-tms570lc4357-eval-board-usage

部件号:TMS570LC4357
《线程》中讨论的其他部件:TMDX570LC43HDKUNIFLASHHALCOGEN

亲爱的各位,

我是 Hercules MCU 的新手。 刚刚拿到 了我的 TMDX570LC43HDK。 按照设备随附的快速入门指南中的说明,我面临一些问题,并有以下疑问:

  1. 评估板是否需要两个连接才能工作?
    1. 专用电源
    2. USB 电缆?
  2. 按照快速启动指南中的说明,由于 MCU 在初始通电后进行了预编程,因此它应该在某些 LED 上显示闪烁顺序。 但是,当我打开主板电源时,我没有看到任何这样的顺序。 插入 USB 电缆时,只有一个蓝色 LED 指示灯亮起。
  3. 自演示应用程序是针对 Windows XP / Windows 7开发的,基于如何在 CCS 中打开演示项目? 我在 TI 文件夹中检查了我的其他 TI 应用程序(包括 CCS,HALCOGen,uniflash 等)的安装位置,但没有与演示应用程序相关的文件夹。 我在哪里找到相应的文件?

谢谢。

H C 特里维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488031" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1065886/tms570lc4357-tms570lc4357 -评估板-使用情况"]评估板是否需要两个连接才能正常工作?[/]

    是的,USB 电缆为 XDS100V2相关电路供电,电源插孔 P1的5V 或12V 将为主板上的其它电路供电。

    ~用户名="488031" url="支持/微控制器/基于 ARM 的微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-论坛/1065886/tms570lc4357-tms570lc4357-evale-board-usage"[快速入门指南]中指定的 LED 指示灯,因为 MCU 在初始加电后会出现预编程的闪烁序列。 但是,当我打开主板电源时,我没有看到任何这样的顺序。 当我插入 USB 电缆时,只有一个蓝色 LED 指示灯亮起。

    电源插入 P1连接器后,3.3V,5V 和1.2V 的 LED (DS2/3/4)是否亮起?

    [引用 userid="488031" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forume/1065868/tms570lc4357-tms570lc4357-ever-board-usage"[演示应用程序是为基于 Windows XP / Windows 7的 CCS 项目开发的演示应用程序,如何在 CCS 中打开?] 我在 TI 文件夹中检查了我的其他 TI 应用程序(包括 CCS,HALCOGen,uniflash 等)的安装位置,但没有与演示应用程序相关的文件夹。 我在哪里找到相应的文件?

    演示安装在 Hercules 文件夹中: C:\ti\Hercules \Hercules Safety MCU 演示\4.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,王,

    感谢您的回复。 电源设备出现问题,因此出现问题。 这个问题现在似乎已经解决了。