This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129LNZAD:指定 ESR 和 ESL 的频率缺失

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1066338/tm4c129lnczad-missing-frequency-at-which-esr-and-esl-are-specified-at

部件号:TM4C129LNZAD

微控制器数据表第2067页上的表31.8 要求 LDO 电容器具有特定的 ESR 和 LSR。  电容器具有这些值的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    我们没有列出频率规格,因为这更取决于系统。 电容器上的频率将受到实际硬件的影响,如果噪声影响电容器等,也将受到影响。这同样适用于您的电路板的温度范围。 电容器上的频率和温度都会影响 ESR,需要对每个设计进行评估。

    我们的系统设计指南提供了有关 LDO 电容的更多详细信息,请参阅第3.4.2节: https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    基本上,您需要 ESR 低且容差超过10%的电容器。 强烈建议使用陶瓷盖。 由于电介质电容器的温度容差较高,建议使用陶瓷。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    芯片上的调节器是一个线性调节器,其稳定性受 ESR 和 ESL 的影响。  此链接  

      https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/21/5a/57/8b/f4/49/4a/12/DM00037613.pdf/files/DM00037613.pdf/jcr:content/translations/en.DM00037613.pdf 

    第46页第9.3节显示了由内部调节 器确定的 ESR 和 ESL 的指定条件(请参阅注2)。  µF 电容器0.1,0.01 μ A 对系统噪声有效。  2.5至4.0 µF 无效,适用于较低频率。

    我同意温度是一个系数,也是介电材料。  您建议在电介质电容器上使用陶瓷电容器。  所有电容器都有电介质。  电介质电容器是什么意思?

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    [引用 userid="509356 " url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1066338/tm4c129lnczad-missed-frequence-at-at-ESR-and -esL-specified-at/esl 350在内部注 释和3945350中被指定为第9.3节中的内容,请参阅第2和第36页上的内部注释和第3节。]  µF 电容器0.1,0.01 μ A 对系统噪声有效。  2.5至4.0 µF 无效,适用于较低频率。

    这可能是 ST 根据其 LDO 设计提供其规格的方式,但我们没有 TM4C 设备的规格。

    《系统设计指南》第3.4.2节讨论了要使用的电容器值,您需要3.3uF 或3.4uF,具体取决于您希望如何添加散装和去耦合帽。

    [引用 userid="509356 " url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1066338/tm4c129lnczad-missed-frequence-at-here-ESR-and esl- are specified-at/3945350介质温度系数]。  您建议在电介质电容器上使用陶瓷电容器。  所有电容器都有电介质。  电介质电容器是什么意思?

    抱歉,这是一种不推荐使用的特定介电。 由于温度容差较宽,建议不要使用 Z5U 电介质电容器。”

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    系统设计的第一段是第3.4.2节,它指出电压调节器需要电容器才能正常工作。  没有关于系统频率的信息。  我们的系统的频率为20Kh,10MHz 和120MHz,仅举几例。  mΩ 一个频率的 ESR 低于100 μ V 的电容器将非常难找到。  如果你能找到一个,我想知道它的零件号。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

     我们的启动板 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu365的 BOM 中包含电容器

    我之前曾与我的同事交谈过,并与他确认这是一个系统问题。 120MHz 似乎根本不是应该在系统中传播的频率。 大多数客户都在1-10MHz 范围内。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,滤波电容器看起来尤其像低 ESR 最重要的地方,因为在材料明细表中,低 ESR 被特别称为低 ESR: