This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMMU200-U:用于 CCS 7.4的 XDS 仿真软件

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TMDXICE110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1069104/tmdsemu200-u-xds-emulation-software-for-ccs-7-4

部件号:TMDSEMMU200-U
“线程”中讨论的其它部件:TMDXICE110,AMIC110

各位专家:

我的客户正在评估 TMDXICE110 REV:A 并购买新的调试器。

调试器: TMDSEMMU200-U(Blackhawk)

CCS: 7.4.0.00015

以前,我的客户使用的 Spectrum Digital XDS200的固件版本为1.0.0.7,而 Blackhawk XDS200的固件版本为1.0.0.8。 现在,他们遇到了连接错误。

我们假设客户需要更新 XDS 仿真软件以使用 Blackhawk XDS200,但不确定应安装哪个版本。

请给我们建议。

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Uchikosi-san,

    使用哪种 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    MCU 是 AMIC110。

    此致,

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Uchikosi-san,

    TMDSEMMU200-U 支持 AMIC110。 我认为 CCS 的驱动程序应该适用于 AMIC110。 驱动程序已找到  

    C:\ti\ccsxxx\CCs\CCS_base_common\uscif\xds2xx

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    感谢你的回复。 正如 Uchikosi-san 所提到的,客户可以通过 Spectrum Digital (swRev = 1.0.0.8)连接 TMDSEMMU200-U,而且工作正常。 因此,他们又购买了同一台,但黑鹰公司的 TMDSEMMU200-U (swRev=1.0.9)是不能连接的。

    他们应该修改或更新什么?

    他们正在使用 CCS v7.4.0.00015,并希望继续使用此版本。
    他们是否应该从以下站点更新 XDS 仿真软件(EMU 包)?
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    如果是,哪个版本可以支持 CCS v7上的 Blackhawk (swRev=1.0.9)?

    谢谢,此致,
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,  

    请查看以下链接中的“更新固件”部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AADzJ8Y-La4f7Bi5Ga0TcA__FUz-xrs__LATEST

    您可以在此处下载 XDS 驱动程序:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    请按照说明安装 XDS 驱动程序。 该说明位于下载页面的末尾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    感谢你的回复。 由于客户无法理解哪个版本的 XDS 驱动程序应应用于 CCS7.4,他们尝试安装最新的 EMUPack 9.2.0.00002。 但是,上述上一篇文章中描述的同一错误仍然发生,并且无法连接到 AMIC110 ICE。

    此外,他们尝试将 CCS 从 CCS7升级到最新版本11,但仍发生相同的错误。 在任何情况下,都可以连接 Spectrum Digital XDS200。
    因此,他们认为这款 Blackhawk XDS200是有缺陷的产品。

    您是否有任何想法将 Blackhawk XDS200仿真器连接到 AMIC110 ICE?

    此致,
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Hideaki,

    我不确定 BH XDS200是否有缺陷。 您能否联系 Blackhawk 技术支持以获得帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    我与业务部门就这个问题进行了讨论。 因此,波黑 XDS200不支持 AMIC110 ICE。

    谢谢,此致,
    Hideaki