This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新项目的要求(带远程通信的汽车 DVR 系统)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1068681/requirements-of-new-project-car-dvr-system-with-telematics

线程中讨论的其他部件:DRA829VDRA829TDA4VM

您好 TI,

 

我正在评估一个新项目的解决方案,在我看来,TI 似乎有与之相关的解决方案。  

新项目是一款具有4/6摄像头输入功能的汽车 DVR 系统,该系统将具有远程通信功能(4G 调制解调器),可以通过卫星导航系统(GNSS)向云发送视频数据和发送位置数据,具有蓝牙功能,笔记本电脑在紧急情况下安装了电池。 它将是具有4个摄像头接口(AHD 2.0)的 DVR,并将模块化,用于汽车,卡车,救护车,个人和商业用途。 自行车重量轻。

年产量为20-30K。   

我正在寻找完整的系统解决方案,这将是未来的证明。

  1. 微控制器/SOC
  2. 汽车级 IC
  3. 便携式和模块化,用于汽车,卡车,自行车
  4. 汽车(商业和个人)
  5. 远程通信

 

新项目的详细要求(汽车 DVR 系统):

-----

  1. 4/6通道摄像头–AHD 2.0 1080;@30FPS
  2. 视频编码器将具有用于调试的 HDMI 接口,可以在4个视频流之间切换。
  3. Linux 操作系统

存储

  1. 存储选件 SD 卡,SSD 或 NVMe。 (视频存储时间已确定,但您可以建议使用内存类型)需要 DDR4功能。
  2. 2个 CAN FD 通道
  3. 蓝牙功能
  4. 加速计(3轴)
  5. 陀螺仪

便携性

  1. 便携式,电池(BMS)
  2. 拥有存储选项,SD 卡,SSD 和 NAND
  3. 汽车以太网

远程通信功能:

  1. 4G 调制解调器可将数据发送到云
  2. 卫星导航(GNSS)
  3. 温度传感器
  4. 扬声器

-----

 

关键点:从技术角度看,我想使用具有良好速度功能的微控制器/SOC,并且在处理4个全高清1080p/60FPS 视频数据流和热稳定性方面没有问题,并拥有可用的软件解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajan,

    根据上述要求 ,我建议您研究 DRA829V SoC。(https://www.ti.com/product/DRA829V)。 根据性能(DMIPS)要求,可能还有其他可能(DRA7xx 系列)。  请联系我们的当地支持团队,以便可能安排电话来详细了解情况。

    此致,

    马赫穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmut,

    感谢您的回复。 这就是我的问题,我当地团队的联系号码是什么,请您告诉我正确的方向。 因为我无法在网站上找到一个。  

    这几乎是我要求的,但没有得到任何积极的答复。

    此致,

    拉詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajan,

    我们的 DRA829和 TDA4VM 处理器 非常适合您的项目,但它们只能处理 3个1080p30 H.264视频编码。 它具有4K H.264/H.265解码器的功能。  

    请在 以下网站查看我们的 TDA4VM TRM:https://www.ti.com/product/TDA4VM

    我们的评估入门套件 ,请访问 :https://www.ti.com/tool/SK-TDA4VM。  

    此致,

    马尼沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manisha,

    感谢您的回复。 摄像机接口为 AHDB2.0。 建议的解决方案(DRA829和 TDA4VM 处理器)能否提供此接口? 您能否提供支持 AHD2.0摄像机接口的芯片组?

    此致,

    拉詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajan,

    它没有 AHD 2.0接口。 请参阅 产品数据表以了解所有可用接口-

    https://www.ti.com/product/TDA4VM

    此致,

    马尼沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manisha,

    我的客户希望将 AHD2.0接口联机,作为客户想要使用的摄像机,并且已经完成了 AHD2.0接口。  

    请您推荐具有 AHD2.0接口的芯片组吗?

    此致,

    拉詹