This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPI CLK 脉冲问题

Guru**** 2533590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071092/tms570ls3137-spi-clk-pulse-problem

部件号:TMS570LS3137

您好,

我正在使用 SPI 接口与外部 RAM 内存 comunícate Ω 配合使用。 但是,时钟信号中漏掉了一些脉冲。 我附上一张图片:

  

我配置 了 WDEL =0和 CSHOLD =1以避免此问题,但问题仍然存在。

void writeFRAM(uint8 Ad2, uint8 Ad1, uint8 Ad0, uint8 dat)
{
    spiDAT1_t dataconfig1_t;

    dataconfig1_t.CS_HOLD = 1;      // The chip select signal is deactivated at the end of a transfer after the T2CDELAY time has passed.
    dataconfig1_t.WDEL    = 0;       // After a transaction, WDELAY of the corresponding data format will be loaded into the delay counter.
    dataconfig1_t.DFSEL   = SPI_FMT_0;  // Data word format 0 is selected.
    dataconfig1_t.CSNR    = 0xFE;       // Chip select (CS) number.

    const uint16 WREN = 0x06;                                   //WREN: Write enable command.
    const uint16 WRITE = 0x02;                                  //WRITE: Write command.
    uint16 TX_Data_Master[5] = {WRITE, Ad2, Ad1, Ad0, dat};          //Set write command and direction in the output buffer.

    spiTransmitData(spiREG3, &dataconfig1_t, 1, (uint16*)&WREN);           //WREN command to enable writing operations.
    spiTransmitData(spiREG3, &dataconfig1_t, 5, TX_Data_Master); //WREN command to enable writing operations.
}

uint8 readFRAM(uint8 Ad2, uint8 Ad1, uint8 Ad0)
{
    spiDAT1_t dataconfig1_t;

    dataconfig1_t.CS_HOLD = 1;          // The chip select signal is deactivated at the end of a transfer after the T2CDELAY time has passed.
    dataconfig1_t.WDEL    = 0;          // After a transaction, WDELAY of the corresponding data format will be loaded into the delay counter.
    dataconfig1_t.DFSEL   = SPI_FMT_0;  // Data word format 0 is selected.
    dataconfig1_t.CSNR    = 0xFE;       // Chip select (CS) number.

    const uint16 READ = 0x03;                                  //READ: Command to read an specific external memory location.
    uint16 TX_Data_Master[4] = {READ, Ad2, Ad1, Ad0};          //Set read command and direction in the output buffer.
    uint8 data = 0;

    spiTransmitData(spiREG3, &dataconfig1_t, 4, TX_Data_Master); //WREN command to enable writing operations.
    spiReceiveData(spiREG3, &dataconfig1_t, 1, (uint16 *) data);

    return data;
}

谢谢大家,此致,

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 莱安德罗,

    我没有看到任何 SPI 时钟脉冲丢失。 两次传输之间的时钟间隔是预期的。

    while (blocksize!= 0U)


    IF ((SPI->FLG & 0x000000FFU)!=0U)

      休息;
    }

    IF (块大小= 1U)

      CHIP_Select_Hold = 0U;
    }
    /*SAFETYMCUSW 45 D MR:21.1 <批准>“有效的非空输入参数仅在此驱动程序中允许”*/
    TX_Data =* srcsbu;

    SPI->DAT1 =((UINT32)数据格式<<24U)|
               ((UINT32)芯片选择<< 16U)|
               (沃莱)|
               (CHIC_Select_Hold)|
               (UINT32) Tx_Data;

    /*SAFETYMCUSW 567 S MR:17.1,17.4 <批准>“需要指针增量”*/
    srcbuf++;

    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA <批准>“Hardware status bit read check (硬件状态位读取检查)”*/
    While (((SPI->FLG & 0x00000100U)!= 0x00000100U)

    }/*等待*/

    SpiBuf = SPI->BUF;

    块大小--;

    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    感谢你的回复。 我认为我的沟通混乱与这一差距有关。

    我将检查从属设备为什么没有响应。

    此致,

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 莱安德罗,

    请仔细检查内存设备所需的通信协议。 如有任何疑问,请告诉我们。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    非常感谢。 我认为这 解决 了这个问题。 但是,当我向从属设备发送命令时,在 响应过程中 CS 设置为高。  是否有办法 将 CS = 0V 从主变速 器保持在从属响应的末尾?

    我附上 这种情况的记录。

    黄色功能 应该是 从设备发出的信息,但 CS 设置为高(红色功能)。  我认为我可以使用 CS 引脚作为 Gio。

    此致,

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了! 我使用 SCS 引脚作为 GPIO,我可以从外部内存接收数据。

    感谢您的问候!

    莱安德罗