This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:壁龛

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1070240/tms570lc4357-halcogen

部件号:TMS570LC4357
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,

我想知道我是否可以从卤素项目导出配置并导入另一个项目。   

如果有几种外围设备配置与另一个项目相同,我需要逐个配置还是有任何最简单的方法?

此致,

基什尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,基什 or,

    您可以将 HAL 项目文件(*.HCG 和*.DIL)复制到新的 CCS 项目文件夹中,然后使用 HAL GUI 更改外围设备配置,然后生成文件。 两个 CCS 项目的 HAL 项目的名称相同。

    如果您可以手动修改 hal 项目名称,则也应该更改*.hCG 文件中*.DIL 的文件名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将外设配置从非免费的 RTOS 壁龛生成 项目移动到免费的 RTOS 卤素生成项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是简单的方法。 您需要为 FreeRTOS HAL 项目创建一个新的壁龛项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认