This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:用于 TM4C123GH6PGET 虚拟端口的 Win7 32位驱动程序

Guru**** 2825545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1069072/tm4c123gh6pge-win7-32bit-driver-for-virtual-port-of-tm4c123gh6pget

部件号:TM4C123GH6PGE
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

目前,我们需要测试在 Win7 32位平台上使用 TM4C123GH6PGET 虚拟端口的主板。

我是否可以知道有任何驱动程序可以支持此功能?

此致,

传统知识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TK,

    我不确定我们是否有类似的东西,但如果提供它,它将在一个较旧的 SDK 产品中。

    我正在向您发送一份朋友请求,以便我提供一个指向旧 SDK 下载页面的链接,您可以访问并下载宣传材料,以评估您是否可以在那里找到合适的驱动程序。

    此致,

    拉尔夫·雅各比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TK,

    我 尚未收到朋友请求的接受,因此我将在结束时关闭此线程。请在您接受朋友请求后回复,以便我可以提供下载链接。

    此致,

    拉尔夫·雅各比