请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357-EP “线程: AM6442”中讨论的其它部件
请提供以下微处理器 AM6442x,AM243X,TMS570LC4357-EP 的详细信息
1.可用性和长期支持-使用寿命
2.介绍日期
3.过时状态
成本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请提供以下微处理器 AM6442x,AM243X,TMS570LC4357-EP 的详细信息
1.可用性和长期支持-使用寿命
2.介绍日期
3.过时状态
成本
Shivani 您好,
感谢您联系我们并展示对我们设备的兴趣。 请参阅以下我的回复:
1.可用性和长期支持-使用寿命
TI 的产品生命周期通常为10至15年,并且通常会延长更长的时间,这符合许多客户的要求。 这些产品也完全符合 TI 的寿命战略和政策。 单击此处查看更多详细信息: www.ti.com/.../product-life-cycle.html
2.介绍日期
AM6442和 AM243X 于2021 年推出,TMS570LC4357-EP 于2018年推出。
3.过时状态
由于这些产品是非常“新”的,我们没有 任何计划来终止它们的生命周期。
成本
需要 哪些功能以及容量如何? 对于 TMS5704357BGWTEP,1ku 价格为57.2美元。 我们将为 AM6442和 AM243x 提供几种型号,它们具有不同的功能,如核心,速度和协议。 请联系牙科或 TI 销售人员获取正式报价。
谢谢
李凯瑟琳