This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:OSCFIL 位0,OSCFIL 和 ESM Group 1,通道11,时钟监视器-振荡器故障

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1069759/tms570ls1224-oscfail-bit-0-oscfail-and-esm-group-1-channel-11-clock-monitor---oscillator-fail

部件号:TMS570LS1224

执行以下故障报告功能以指示相同的振荡器故障情况:

  1. GLBSTAT 位0,OSCFIL。
  2. ESM Group 1,Channel 11,Clock Monitor (ESM 组1,通道11,时钟监视器)-振荡器故障。

如果这些情况相同,是否有任何一点可以监控 GLBSTAT 位,而不是依赖与 ESM 通道相关的中断?

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Marcus,

    当 OSC 发生故障时, GLBSTAT 位0被设置,ESM 1.11也被设置。

    ESM 监视所有设备错误,并确定 在检测到故障时是否触发了中断或外部错误针脚。 可以监控 nError 终端
    外部指示器指示微控制器中的故障情况。

    您可以轮询 GLBSTAT 的位0以检查 OSC 是否失败,而不是检查 ESM 1.11或使用 ESM 中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,感谢您的澄清。

    马库斯