This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RM57L843BZWTT 是否与 TMS570LC4375引脚和功能兼容?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1069303/tms570lc4357-is-the-rm57l843bzwtt-both-pin-and-functionally-compatible-with-the-tms570lc4375

部件号:TMS570LC4357
线程中讨论的其他部件:RM57L843

您好,

TMS570LC4375 Hercules 处理器的全球库存有限。

TI 的人员能否正式确认 RM57L843  RM57L843  TMS570LC4375的引脚和功能均相当,因为大多数分销商目前都提供此部件。

我从前面的一条线中了解到,一个是大端,另一个是小端,但这是否唯一的区别?

谢谢,

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 马修,

    TMS570LC4357通过 TÜV SÜD T Ü V 认证,能够实现 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL-D 它的工作温度为-40~125度。 最大 CPU 速度为300MHz。

    RM57L843经 TÜV SÜD 认证,能够实现 IEC 61508 SIL 3,工作温度为-40~105度。 最大 CPU 速度为330MHz。

    它们与引脚兼容。  

    您的应用程序需要哪些外围设备? RM57Lx 不支持 FlexRay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用大多数硬件外围设备(SPI,UART,MII,GPIO,N2HET, 和 ePWM),但没有使用 CAN 或 Flexray,所以我认为我们很好。

    感谢您回答 QJ。  如果没有其他区别,这就可以回答我的问题。

    此致,

    马修