This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:需要将模式从 I2C 切换为 GPIO,然后再切换为 I2C 模式

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1068471/tm4c1294ncpdt-need-to-switch-mode-from-i2c-to-gpio-and-back-to-i2c-mode

部件号:TM4C1294NCPDT

尊敬的 SupportTeam:

使用 TI-RTOS I2C 驱动程序与 I2C 从驱动器一起工作。 我们正处于需要手动切换 SCL 和 SDA 行以在执行过程中从 I2C 错误中恢复的情况。 为了将模式从 I2C 切换到 GPIO 并切换回 I2C,应该采取什么措施?

我们是否可以仅禁用 I2C 外围设备(SystlPeripheralDisable (I2C)),启用 GPIO 外围设备(SystlPeripheralEnable (GPIO)), 将 SCL 和 SD 用作数字输出并启用 I2C 外围设备(SystlPeripheralEnable (I2C)

I2C_CLOSE ()-> 禁用 I2C 外设-> 启用 GPIO 外设->使用 SCL 和 SD 作为数字输出  -> 启用 I2C 外设-> I2C_INIT()-> I2C_Params_init()-> I2C_OPEN ()

谢谢你。

此致

阿希吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿希吉,

    我已要求一位同事仔细研究这一项以进行验证,但我的初步想法是,只要 GPIO 在用作数字 I/O 后被重新配置为 I2C,第二个序列就会更好

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我认为 I2C_CLOSE ()与  SystlPeripheralDisable (I2C)类似,可以禁用 I2C。 我同意拉尔夫的观点,即您应该首先尝试第二种方法,以更清洁的方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉尔夫和查尔斯