This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:具有可变长度帧的 mibspi 从中断

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1068233/tms570ls0914-mibspi-slave-interrupt-with-variable-length-frames

部件号:TMS570LS0914

我正在尝试将 mibspi3作为从属设备(4针,无 ENA)使用来自主设备的可变长度帧。

传输组0 (TG0)配置为30个字

当主中继器发送一个包含20个字的帧时,我可以看到前20个 Rx 缓冲区已正确填充,但我没有得到任何中断。

我正在寻找一种方法,当主管理员断言 CS0时获得通知!!!

谢谢你,

伊夫·贝朗格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊夫

    当 TG 完成后,将生成传输完成中断。 在您的配置中,当填充了30个缓冲区时,将生成中断。

    取消断言 CS0不会产生中断。 当 MibSPI 以从属模式运行时,CS 引脚 用于生成相应 TG 的触发器。 例如,CS0=LOW 将触发 TG0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    我知道“传输已完成”中断。

    我感兴趣的是“传输暂停”中断。 我尝试了所有缓冲模式(1-6),但没有生成任何中断。

    当主中继器在 TG 完成之前对 CS0进行断言时,是否有办法获得通知?

    此致,

    伊夫·贝朗格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊夫

    在 MibSPI 从属模式下不支持 TG 暂停中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    幸运的是,在 LS714设备上,mibspi3_CS0被 GIOB_2“固定”。 这样,我就可以使用 GIOB_2的上升边缘中断作为帧结束指示符!!!

    感谢您的支持,

    伊夫·贝朗格