This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:Uniflash v3.4.1安装错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1068306/uniflash-uniflash-v3-4-1-installation-errors

部件号:UNIFLASH
“线程: CCStudio测试”中讨论的其它部件

我正在尝试安装 Uniflash,并使用 Web 和脱机安装链接收到错误。 我运行的是 Windows 11机器(在 ARM Macbook M1上模拟 Windows 11),并安装了 CCS 9.3.0 (我特别需要此版本)。 我不确定我是否缺少需要安装的其他任何内容。 一切都是有帮助的,谢谢。

使用脱机安装程序时,我收到以下错误: “文件://Mac/Home/Downloads/uniflash_3.4.1.00012_Win32/repo”-installiu com.ti.ccstudio.p2tool.install.feature.group -destination“C:\ti\uniflash_3.4/ecliflifse”-lipplash:repository org.ec12_Provisionion_Win32/repo,因为 Win32_file.3.4/unifliflifliflifliflash_exe"下载文件扩展名:org/un.123.4/

屏幕截图显示了从 Web 版本安装时看到的错误。 如果有帮助,我只在寻找32xx 控制器的支持(我只在安装过程中选择了该类型)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="510124" url="~ë/support/icles/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1068306/uniflash - uniflash - v3-4-1-安装错误"]我正在运行 Windows 11计算机(在 Macarm 书籍 M1上模拟 Windows 11)[引用]

    请注意,Uniflash 3.4非常旧,在 Windows 11上不受官方支持(ARM Macbook M1上的仿真要少得多)。 我没有类似的环境可供测试,因此我需要跟进工程。 我会在收到任何更新时随时向您发布

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的确切 CC32xx 设备是什么?