This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:非目标装置测试所需的仿真器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1068185/tms570ls0914-emulator-needed-for-off-target-unit-testing

部件号:TMS570LS0914
线程中讨论的其它部件:TMS570LS1227

您好,

我使用的是 TMS570LS0914板,我正在尝试设置目标外装置测试环境,因此我可以自动对我的应用程序进行装置测试,而无需 连接板(注  对于 TMS570LS043x 和 TMS570LS1227主板,我也需要这样做。

我目前正在使用 Code Composer Studio 10.0.00010版。

在哪里可以获得这些主板的仿真器? CCS v10是否支持它?

此致,

罗多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="510076" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forume/1068185/tms570ls0914-impler-needed - for -off-target-unit-testing"]我可以在不 需要连接主板的情况下自动对应用程序进行单元测试[引用/引用]

    “无需连接板”是什么意思?

    在哪里可以获得这些主板的仿真器? CCS v10是否支持它?

    您可以使用 xds100V2/v3,xds110和 xds2x。 所有这些仿真器都支持 TMS570,并由 CCS V10支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    如您所知 ,设备测试可以:

    • 在目标上-使用特定代码编译代码,在目标中加载并执行,结果通过调试器返回(我的示例为 xds110)
    • 目标外-使用仿真器在开发计算机上编译和执行代码(因此无需连接板)

    但据我了解,CCS 不支持 CCS 版本5以来使用的芯片的仿真器。 不幸的是,CCS 版本5无法安装在 Windows 10上(或者当我尝试时它会告诉我)。 我正在寻找解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 不支持 Hercules 设备的模拟器。