This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:未使用的 ADC

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1067385/rm57l843-unused-adc

部件号:RM57L843

您好,

我目前没有使用 RM57的 ADC。 我想知道,如果不连接 VCCAD (或将其接地),将会导致任何问题,因为我在数据表中找不到该信息。

谢谢,

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们的专家已经离开办公室几天了。 请期待收到延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使您不打算在应用中使用片上 ADC,ADC 参考和操作耗材仍应在建议的操作范围内。 除非 ADC 正在执行转换,否则 ADC 不会从 ADREFHI 中获取电流。