This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:闪存 API 在免费 RTOS 中无法正常工作

Guru**** 2470050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1067533/tms570lc4357-flash-api-not-working-with-free-rtos

部件号:TMS570LC4357
“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,我们正在使用 TMS570LC4357控制器和通过壁龛生成的 FreeRTOS 驱动程序,

当称为 TI_FICE_INIT()的程序远离执行序列时,我们无法在环境中使用闪存 API。

我们可以在非 RTOS 环境中使用演示示示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个观察是,当我在计划程序启动前使用闪存 API 时 ,它工作正常,

    但是,如果我在调度程序启动后的任何任务中使用它,它将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收费 API 需要在特权模式下执行,而不是在用户模式下执行。