This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:XDS100 V3 USB 调试器探头是否可与 TM4C1230C3PM 控制器配合使用?

Guru**** 2930860 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230C3PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1067863/tm4c1230c3pm-does-xds100-v3-usb-debugger-probe-work-with-tm4c1230c3pm-controller

部件号:TM4C1230C3PM
“线程: XDS100”中讨论的其它部件

我使用的 TM4C1230C3PM 微控制器板上带有10引脚 ARM JTAG 插头。  

我是否可以使用 XDS 100 V3调试器的20引脚臂 JTAG 端口(带有20引脚至10引脚臂适配器)与主板连接以进行调试和编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balaji,

    是的 ,XDS100系列的 v2和 v3版本都支持 TM4C。 该适配器将适用于您的主板。

    作为 FYI,我们推荐使用 XDS110,因为它是一个更新的探测器,我不相信 TI 会再销售 XDS100。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉尔夫