This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sw-et-TM4C1294XL:以太网引导加载程序调试

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1067383/sw-ek-tm4c1294xl-ethernet-bootloader-debug

部件号:SW-EK-TM4C1294XL

您好,

我想调试 BOOT_EMAC_FLASH (以太网引导加载程序)项目。 在 copy_loop (将闪存复制到 SRAM)内,程序被卡住。 它永远不会退出循环。

ProcessorInit: .asmfunc
    ;;
    ;; Copy the code image from flash to SRAM.
    ;;
    push    {lr}
    movs    r0, #0x0000
    movs    r1, #0x0000
    movt    r1, #0x2000
    ldr     r2, bss_start
copy_loop:
        ldr     r3, [r0], #4
        str     r3, [r1], #4
        cmp     r1, r2
        blt     copy_loop

    ;;
    ;; Zero fill the .bss section.
    ;;
    movs    r0, #0x0000
    ldr     r2, bss_end
zero_loop:
        str     r0, [r1], #4
        cmp     r1, r2
        blt     zero_loop

    ;;
    ;; Set the vector table pointer to the beginning of SRAM.
    ;;
    movw    r0, #(NVIC_VTABLE & 0xffff)
    movt    r0, #(NVIC_VTABLE >> 16)
    movs    r1, #0x0000
    movt    r1, #0x2000
    str     r1, [r0]

    ;;
    ;; Set the return address to the code just copied into SRAM.
    ;;
    orr     lr, lr, #0x20000000

    ;;
    ;; Return to the caller.
    ;;
    pop    {lr}
    bx      lr
    .endasmfunc

此外,当我离开时,单击 BSS_START 上的+ CTRL 键,它表示在索引中找不到符号“BSS_START”。

可能是什么问题?

此致,

拉万。